This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:不同 I2C 版本的跌落时间定义

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078319/tca9546a-fall-time-definition-in-different-i2c-version

部件号:TCA9546A

大家好,团队

 7.6 I 2C 接口计时要求的描述似乎与 UM10204在特定版本中所描述的 I2C 特性相同。

 但×有更新,例如,最小跌落时间为20 ̊ C (VDD / 5.5 V)。 客户应该满足哪些修订?

https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf

我看到一些 E2E 线程提到了最小 TR,TF 不是很重要,但请对 I2C 修订的整个指南发表评论。

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hideki-san,

    在最小下降时间方面,这是 NXP 为缓解 EMI 而设置的标准。 它基本上可以确保您有一些总线电容。 这不是您必须遵循的硬性规则,我们的设备将在这一最短下降时间以下工作。 但是,您必须遵循的一条硬性规则是设备的最大上升和下降时间。

    就上升时间和下降时间而言,即使 NXP 说他们只关心设备的最大上升时间和下降时间:

    "在仅配备快速模式增强部件的应用中,高驱动强度和缓慢上升和下降时间的容差允许在设置时使用更大的总线电容, μs 模式增强功能的最短下限和最短高时间均已满足,下降时间和上升时间不超过标准模式的300 ns TF 和1 μ m 规格。”

    他们在这里说,最短的时间和最短的时间都很重要。 这是时钟和数据信号保持高或低的总时间。 对于上升和下降时间,它们不能超过最大时间非常重要,因为这将决定系统可以以的最大速度运行。 最低速度并不重要。

    Fast Mode Plus 具有此最小跌落时间规则的唯一原因是它可以向后兼容 FAST 模式。

    最佳

    克里斯