This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750可以与 MCP2221配合使用。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1078429/tps25750-tps25750-can-work-with-mcp2221

部件号:TPS25750
“线程: EV2400”中讨论的其它部件

TI 您好,

       TPS25750可以与 MCP2221配合使用。?,我计划使用  ADM00559模块将 TPS25750与 TI  TPS25750图形用户界面(GUI)集成

我检查了 EV2400,但 COM 端口无法检测到它。

谢谢,  

拉胡尔  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rahul,

    TPS25750 GUI 使用 TI MCU 上的自定义固件来实现 USB 到 I2C 桥接器与 EVM 通信。

    使用 MCP2221的 I2C 输出与 TPS25750主机接口通信将起作用。

    此致,

    卡盘