This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC814R-Q1:MII 上升和下降时间

Guru**** 1472385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1077072/dp83tc814r-q1-mii-rise-and-fall-time

部件号:DP83TC814R-Q1

大家好,团队

MII 接口的上升和下降时间是否有规格? 我看到了 RGMII 的规格,但看不到 MII。

谢谢你,

Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    这就是我对 MII 时间的观察。  

    此致,  

    阿龙·K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alon,

    是的,这些是 MII 规格,但不包括上升和下降时间。 请您提供 MII 的该规范,或解释为什么它们不相关?

    谢谢你,

    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jared,

    我证实,MII 上升/下降是不相关的。  

    这是一个缓慢的接口,大约40 ns,因为它是一个25 MHz 时钟。 重要的是设置和保持时间。  

    此致,  
    阿龙·K.