This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:943

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082041/ds90ub954-q1evm-943

部件号:DS90UB954-Q1EVM
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好

 我已经n´t 了 DS90UB954和953 DES-ser,这是我第一次使用,我需要在显示器上看到一个图像,无论是 HDMI 还是其他任何图像,但我无法找到信息,以便知道我需要获得哪些接口 PN, 例如,端口 CSI-2 Tx 我猜它应该是显示器的输出,但我只能找到摄像头接口,您能帮助我知道如何连接我的 DES 954,无论是 LCD 还是 HDIM 吗?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    对于我们的 FPD-Link ADAS 设备,典型设置包括:

    摄像头->串行器->解串器-> ISP (图像信号处理器)->显示屏

    下面是一个应用程序备注,其中包含有关设计入门的详细信息: e2e.ti.com/.../snla267a.pdf

    但从本质上讲,ADAS 反序列化器旨在将来自一台或多台连接的摄像机的聚合视频数据传送到视频处理器中。 视频处理器将处理传入的视频数据,然后将视频流输出到显示器。 测试设置中是否需要使用处理器或 ISP?

    UB954设备有多个寄存器,可以检测传入视频的信号,线路数,线路长度等。但没有从 ADAS 解串器到显示屏的直接连接。

    最佳

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="478682" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082041/ds90ub954-q1evm-943/4005305#4005305"]关于设计入门: SNL[/引用]

    你好,Justin  

    我收到了您的评论,所以我没有任何 SPI 或处理器,正如我所提到的,这是我第一次使用这个解析器, 我只想´我需要在输出中集成哪些设备才能将视频输出显示到 LCD 或 HDMI 显示屏中, 我读了很多数据表,我知道你提到的954没有直接连接,但我不知道要使用什么来完成我的项目。

    我在一些论坛上注意到他们正在更新 CPU 显示,我想知道他们正在使用的接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    有一些参考设计涉及将解串器输出发送到外部 CPU 板,然后该板可用于向显示器输出视频。 有关详细信息,请参阅以下产品页面:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01323

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01413

    以下是一个相关的 E2E 帖子供参考: https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/919775/tida-020003-how-to-identify-whether-the-output-is-correct?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90UB954-Q1%2520%2522tida%2522# 

    最佳

    贾斯汀·潘