Other Parts Discussed in Thread: TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS25750 大家好,团队
TPS25750数据表中有一个描述: TPS25750是一个独立的 Type-C PD 控制器,用于仅电源的 USB-PD 应用
因此,TPS25750只能实现电源传输,USB 数据传输对此部件不可支持?
如果我希望同时进行电源传输和 USB c 型数据传输,哪一部分将是最简单的解决方案?
寻找您的意见。
非常感谢。
此致
美麻