This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:加载补丁和应用配置的方法

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1081338/tps65994ad-the-ways-to-load-the-patch-and-app-config

部件号:TPS65994AD
“线程”中讨论的其它部件:TPS65994

您好,专家,

我对 TPS65994有两项要求

1.数据表显示:“数字内核的一部分包含 ROM 内存,其中包含执行 Type-C 和 PD 应用程序所需的所有必要固件。 此外,ROM 的一个部分(称为启动代码)能够初始化 TPS65994AD,加载设备配置信息,并将任何代码补丁加载到数字核心的易失性内存中。”

 如何将修补程序加载到引导代码中?

2.规格中的表8-4显示,EC I2C 用于加载补丁程序和应用程序配置。 I2C_EC 端口是否是执行此操作的唯一方法? TBT 控制器是否也可以用于加载补丁程序和应用程序配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,范文,

    如何将修补程序加载到引导代码中?

    它通过 I2C 从外部 EEPROM 加载,或者可以通过 I2C 对补丁和配置进行编程。 我们强烈建议在系统中使用 EEPROM。

    2.规格中的表8-4显示,EC I2C 用于加载补丁程序和应用程序配置。  I2C_EC 端口是否是执行此操作的唯一方法? TBT 控制器是否也可以用于加载补丁程序和应用程序配置?

    否,Thunderbolt 控制器无法执行此操作。 EC 必须将修补程序推送到 I2C 上,但如上所述,建议使用和 EEPROM。

    雅各布