This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:eth1端口 TX 宣布超时

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082268/am6442-eth1-port-tx-announce-timeout

“线程”中讨论的其他部件:AM6442TMDS64GPEVM

我有两块 AM6442板。

这两块板通过 eth1连接在一起。

因此,TX 时间戳生成可能会延迟(特别是在低速链路下),需要设置 ptp4l“TX_TIMESTAGE_TIMEOUT”参数,ptp4l 才能正常工作

主:

/ptp4l -E -2 -H -i eth1 -l 7 -m -q -p /dev/ptp0 

从属设备:

/ptp4l -E -2 -H -i eth1 -s -l 7 -m -q -p /dev/ptp0 

 

但更成熟:

ptp4l[93586.203]:端口1:设置为可捕获
ptp4l[93587.202]:端口1:主同步超时
ptp4l[93588.203]:端口1:主同步超时
ptp4l[93588.203]:端口1:主 TX 宣布超时
ptp4l[93589.203]:端口1:主同步超时
ptp4l[93590.203]:端口1:主同步超时
ptp4l[93590.204]:端口1:主 TX 宣布超时

如何解决问题?