This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B715:用于 I2C 的 RJ11电缆

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086543/p82b715-rj11-cable-for-i2c

部件号:P82B715

您好,

 我们需要使用 RJ11电缆传输低于1Mbps 的 I2C 数据,最长可达5米。

电源 ,SDA,SCL,GND 必须使用带2对双绞线的 Belden 电缆9842类似 RS485  

此致

Vemana Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以太网和 RS-485电缆都设计用于差分信号。 I²C 不是差分。 使用双绞线时,请确保 SDA 和 SCL 不会在同一双绞线中出现。

    要减少串扰,请使用屏蔽单对(FTP 或 S/FTP)的电缆。 Belden 9842只有一个外罩。