This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:评估套件文档不可读

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087138/ds90ub914a-q1-the-documentation-of-the-evaluation-kit-is-not-readable

部件号:DS90UB914A-Q1

您好,

 我想选择 DS90UB913Q 作为我们设计的序列化器。 我正在阅读芯片的文档。

我发现 DS90UB913Q 串行器和 DS90UB914Q 解串器评估套件的原理图 不清楚。 放大后,原理图上的文字是不可读的。

请帮帮我?

非常感谢!

此致!

西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西姚,

    UB913 EVM 用户指南中没有更清晰的图像版本。 但是,您可以参考 UB913A EVM 用户指南以获取示例布局。 UB913和 UB913A 部件与引脚对引脚兼容,并使用相同的外部组件。 但请确保您参考了适合您的设计的 UB913数据表,因为每个零件的规格不同:

    《UB913A EVM 用户指南》的链接位于 :https://www.ti.com/lit/ug/snlu135b/snlu135b.pdf 

    最佳

    贾斯汀·潘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Justin。

    这解决了我的问题。

    最佳

    西奥