This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:具有以太网接收时钟的 RGMII 时钟链路

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086640/dp83867ir-rgmii-clock-link-with-the-ethernet-receive-clock

部件号:DP83867IR

您好,

我们目前正在 使用 DP83867ISRGZ 进行设计。 该组件通过 RGMII 连接到 MAC。 请确认 RGMII 时钟信号(引脚 RX_CLK)是否与以太网接收时钟相链接(频率相同)?  

提前非常感谢,

尼古拉斯·布克西-德尔塔蒂奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯,

    是的,来自 MDI 的以太网接收时钟似乎与 RX_CLK 使用的时钟相同。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的快速反馈。


    我不确定我们是否也在谈论同样的事情。


    为了更精确,我们想知道在使用 RGMII 模式(而 CLK_O_SEL =“1100”)时,CLK_OUT 时钟(针脚18)是否与 RX_CLK 时钟(针脚32)同步,我们当然可以在必要时更改此参数)。
    我们需要得到真正的确认,因为我们的设计基于这一假设,“看起来”对我们来说不够强大。

    此致,

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼古拉斯,

    此时钟不会与 XI 输入时钟同步(CLKOUT 引脚正在发出),而是由链接伙伴通过 MDI 发出的接收时钟。

    顺祝商祺!

    杰罗姆