This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:设计回顾

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087537/sn65dp159-design-review

部件号:SN65DP159

你(们)好  

随函附上我的 SN65DP159RGZR 设计,如果您能进行设计审查,我将不胜感激。

此致,

Avie2e.ti.com/.../HDMI_5F00_REVIEW.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI

    1.拆下 R106和 R107

    2.看起来您通过 DP159和 DDC 侦听选项实现了 DDC 级别切换器功能。

    • 对于 DDC 电平调节器功能,请确保 HDMI2/3_SCL/SDA_SRC2已连接 HDMI2/3_SCL/SDA_SRC
    • 对于 DDC 侦听选项,请确保  将 HDMI2/3_SCL/SDA_SRC2拉到底。

    3. CEC_EN 用于加密狗应用程序,您可以保持其未连接状态

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    谢谢,

    AVI