This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:电缆驱动器

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087380/sn65dsi86-cable-drive

部件号:SN65DSI86
“线程: TDP142”中讨论的其它部件

您好,

我们正在考虑使用 SN65DSI86*驱动距离源设备约6米的 DP 下沉显示。 我 看到了其他与此相关的帖子,他们说 DP 电缆的测试在3米处成功,我知道 IC 提供的预强调高达7.2 dB。 您能否提供您对  SN65DSI86 在以 50Hz 的720p 分辨率瞄准时是否能够驱动长6米,质量合理的 DP 电缆的看法?

如果这不太可行,您能否提供单独 的驱动器来增强信号? 如果您有更好的建议,我们也会对完全不同的主 IC 开放。

巴西,

拉里  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉里

    这取决于特定数据速率下6米电缆的插入损耗。 您可以订购一个 DSI86EVM (https://www.ti.com/tool/SN65DSI86EVM)来对电缆进行物理测试,然后再进行设计。  

    如果可以帮助补偿电缆丢失,您还可以在电缆远端添加一个驱动器。 TDP142线性驱动程序(https://www.ti.com/product/TDP142)是一个可能的选择。

    谢谢

    大卫