你(们)好,
我的现有产品正在使用 TUSB4041I 4端口 USB 集线器,端口1连接到 Valens HDBT 扩展器,端口2连接到 RTL8153。
在 Windows 10下,这一切都如预期一样工作,Valens HDBT 连接显示为 USB 集线器设备。
在 Windows 11端口1下报告“未知 USB 设备(设备描述符请求失败)”,端口2与以前一样工作。
我已经能够重新接线主板以交换端口1和2,在这种配置中,两个端口在 Windows 11下都能正常工作。
Windows 11下的 TUSB4041I 是否存在与端口1相关的任何已知问题?
我在下面附上了 USB 树查看器报告。
如果有任何见解,我们将不胜感激。
此致
埃里克
e2e.ti.com/.../Tusb4041_2D00_valens-on-port-2-_2D00_-working.txte2e.ti.com/.../Tusb4041_2D00_valens-on-port-1-_2D00_-not-working.txt