请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB913A-Q1 线程中讨论的其他部件:DS90UB913A-CXEVM, DS90UB914A-CXEVM
您好,
我们将于本周结束布局,布局人员只会重点介绍有关散热垫连接的内容,因此我们需要您尽快提供反馈。
DS90UB913数据表第7页的针名VSS下显示: "连接到地面(GND),至少有9个VAS "。
第55页有一个板布局和土地图案示例。 但在那里,您只显示5个vias建议。
DS90UB913A-CXEVM板文件使用9 vias。
那么我的问题是 :布局中913 DAP连接应该使用多少个VIAS?
DS90UB914也是如此:
在数据表第8页中,针脚VSS下显示:"连接到接地平面(GND),至少有16个Via "
第59页上有一个途经点和开启位置的示例。 您使用9 vias (DS90UB914A-CXEVM BRD文件也仅包含9 vias)。
那么,我们 应该在布局中使用多少个VIAS来连接914 DAP?