This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:DP8.3869万设备的容错问题

Guru**** 2455360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088912/dp83869hm-loss-tolerence-issue-of-dp83869-device

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件:DP8.3869万

尊敬的 专家:

 我的客户报告了一个有关损耗承受能力的问题。

 如您所见,有两个附加文件,一个是我的主要检查报告,另一个是DP8.3869万示意图的一部分。

 您是否愿意帮助查看此案例并提供一些意见? 为您的时间做Tks。

e2e.ti.com/.../DP8.3869万-section-Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Loss-tolerence-issue-of-DP83869-device.docx</s>8.3869万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在RXDV信号测试过程中添加更多有关的详细信息,发现有大约30ns的滴落。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    我们需要缩小问题的范围,以了解是电缆问题还是PHY问题。  

    能否请您先通过MAC端执行环回测试,然后再通过电缆端执行环回测试? 然后,我们将能够确定数据包丢失发生的位置。  

    另请参阅DP8.3869万HM的TI.com页面,因为该页面上的一些应用程序说明可帮助您在此处进行调试。  

    最佳,

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:


    如果没有其他问题,我会将此标记为已解决,并将查询发送到电子邮件线程。  

    请随时联系我们以获得进一步的支持。  

    最佳,

    Alon