This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5988万:TPS6.5988万闪存写保护

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1091343/tps65988-tps65988-flash-write-protect

部件号:TPS6.5988万

大家好,

请查看下面的客户问题。

       在当前设计中,我们使用W25Q80DVSNIG闪存。

       在默认IC中,它是没有任何保护的软件写保护模式。

       [SRP0/1] =>软件写入potect。

    

       [BP0/1/2,TB,SEC] =>默认情况下不保护IC。

       默认情况下,IC不提供保护。

我的客户想知道两件事。

1) 如果TPS6.5988万能够启用由FW保护的软件写入?

2) 如果PD控制器无法执行此操作,我们是否有其他解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

    要回答您的问题:

    1)我们不支持写保护。

    2)客户可以在其嵌入式控制器中执行此操作,也可以连接到内存。  

    此致,

    艾伦