This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S017:TPD2S017对称

Guru**** 1162430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/581965/tpd2s017-is-tpd2s017-symmetrical

部件号:TPD2S017

您好,  

我发现在使用 TPD2S017 (TPD2S017DBVR)进行USB ESD保护的旧主板上,USB连接器连接到CH2_OUT / CH1_OUT而不 是CH2_IN / CH1_IN。  

主板是否仍受保护?  

谢谢!  

组同步切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Salvo,您好!


    检查设备的内部布局时,输入与输出之间的连接没有问题,反之亦然。 您可以在下面看到二极管连接的两种连接方式相同。 我希望这能有所帮助! 非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!