This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HGV-Q1:TCAN1051屏蔽模式

Guru**** 1455700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/583784/tcan1051hgv-q1-tcan1051-shield-mode

部件号:TCAN1051HGV-Q1
主题中讨论的其他部件:TCAN1051

您好,  

我想知道我们的设备TCAN1051是否也支持屏蔽模式。 数据表中并未真正描述:  

他说:「建议的CAN FD屏蔽收发器提供三种操作模式。 在正常模式下,它的行为与ISO 1.1898万-2中指定的相同。 RXD信号代表总线线路,TXD信号控制由连接的CAN控制器引起的传输。 在待机/休眠模式下,只要未检测到唤醒事件,RXD信号就会高(隐性)。 唤醒后,进入待机状态。 RXD信号被切换为低(显性),直到收发器根据所连接的微控制器的请求离开待机状态。 在屏蔽模式下,RXD信号在任何CAN FD消息的数据相位期间过低。 TXD输入被禁用;这意味着发射器未激活。 微控制器无法请求屏蔽模式。 当CAN FD信息位于总线上时,它会从正常模式自动输入。'

谢谢,此致,  

穆罕默德