This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:关于我们不使用PD时的TCPM

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/601060/tusb422-about-tcpm-when-we-don-t-use-pd

部件号:TUSB422
主题中讨论的其他部件: TUSB320

大家好,

 

我们知道TI拥有TUSB320 (仅C型),但TUSB320的“IUNATTACHED_DRP”大于TUSB422。

因此,我们对TUSB422感兴趣,但我们希望使用没有TCPM的MCU。

如果我们不使用PD,TUSB422是否支持没有TCPM的Type-C?

 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可能的情况是,您只需配置TUSB422,并在TCPC断言中断时读取其状态,并相应地配置VBUS和信号开关(实际上是TCPM的功能)。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego-San,

    感谢您的及时回复。

    我理解。 非常感谢。

    此致,

    Kanemaru