This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2500:减少输出波纹

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618957/tps2500-reducing-output-ripple

部件号:TPS2500
主题中讨论的其他部件:BQ2.589万H

我的 TPS2500由TI BQ2.589万H 充电器供电。  未将电池插入系统的充电器输出为3.68V至4.2V的方波。  这会产生400mV的"波纹",更像是来自TPS2500的电锯波。  如果插入电池,输入电压将变为稳定的4V,但是TPS2500输出上的纹波不会消失,电锯波的频率只是增加。

 TPS2500端是否可以执行任何操作来降低波纹?

原理图

输出波形无电池。  如果我插入电池,频率会增加,但仍然是400mV的波纹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    如果可能,您还可以在两种情况下插入Vin波形吗?
    谢谢你。

    此致,
    费菲菲
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,
    您可以增加要修改的行业和输出上限值。