This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:设备功能模式

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/618478/dp83867e-device-functional-mode

部件号:DP8.3867万E

你(们)好

我们要确认设备功能模式。

1.
我们可以在数据表的第6页上看到以下说明。

"注:当设备在通电后进入功能模式时,IO引脚上的内部上拉和下拉电阻被禁用。"

"IO引脚上的内部上拉和下拉电阻"是否表示引脚功能表中列出的所有具有内部电阻的引脚?

例如,不使用JTAG引脚。

是否允许它们浮动?  或者是否可以将它们直接连接到VDDIO?

由于放置外部组件的空间很小, 因此需要尽可能消除外部电阻器。

二.
注释说明,当设备在通电后进入功能模式时,内部PU/PD电阻器被禁用。
何时禁用这些电阻器的正时?
请您在下图中解释一下吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,nana:

    作为带式引脚的引脚具有被拆除的PU和PD电阻器。

    当"双功能引脚作为输出启用"时,上拉和下拉被移除

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rob

    感谢您的回复。

    让我确认绑带销。

    带销是否跟随配置针脚?

    RX_D0 (引脚33)
    RX_D2 (引脚35)
    RX_CTRL (PIN38)
    GPIO _0 (引脚39)
    GPIO _ 1 (引脚40)
    LED_0 (引脚47)
    LED_1 (引脚46)
    LED_2 (引脚45)

    不会拆除具有除上述外的内置PU/PD的引脚的PU和PD电阻器。 (例如 JTAG的内部电阻器未被移除)
    我的理解是否正确?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,nana:

    您的理解是正确的。

    此致,