请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN65LVDS109 主题中讨论的其它部件:SN65LVDS100
您好,
我需要知道A线和B线之间的允许差异是什么,这样不会导致任何问题,即A线和B线与PCB编辑上的芯片线之间的容差,芯片正在驱动40MHz时钟。
请提供建议。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我需要知道A线和B线之间的允许差异是什么,这样不会导致任何问题,即A线和B线与PCB编辑上的芯片线之间的容差,芯片正在驱动40MHz时钟。
请提供建议。
谢谢
Yossi,您好!
我希望您询问SN65LVDS100设备在输入时可以处理的最大对内偏移(P和N信号之间)。 请确认。
如果以上是正确的,则只要输入电压在其输入阈值限制内,设备就不会考虑其输入(A和B针)处的线对内偏移。 具有线对内偏斜的输入信号也会导致线对内偏斜的输出信号。 您应该在系统级别关注具有对内偏移的时钟信号,因为这可能导致占空比失真并影响您的计时。 它还会产生对EMI (电磁干扰)有害的高共模电压。
此致,
哈桑。