This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0395:对于电路LMH0395和Lmh0307的任何建议,采用已列入名单的线对!!!

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, LMH0307, DS30BA101, DS30EA101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/658548/lmh0395-any-suggestion-for-the-circuit-lmh0395-and-lmh0307-with-teisted-pair

部件号:LMH0395
线程中讨论的其他部件: LMH0307DS30BA101DS30EA101

大家好。

我设计了一个具有LMH0307和LMH0395的电路来驱动驱动器,并  将200Mbps数据与100M CT6双绞线平衡。

但是,电路工作不好。

你有什么建议吗? 我很感谢。

这里是LMH0395  

和LMH0307

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andoon,

    1)。 请注意,LMH0307是3.3V电缆驱动器,因此我们应该将3.3V用于R31,R32,R35和R36。  

    2)。 请取出回路损耗网络(5.6nH,24.9 Ω,L1,L2,R15, 和R16)。

    3)。 请查看适用于此应用的DS30EA101和DS30BA101设备。

    此致,Nasser