This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dp8.362万:介质转换器IC的要求

Guru**** 1457880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656661/dp83620-requirement-of-media-converter-ic

部件号:DP8.362万
主题中讨论的其他部件:DP8.3849万IF

您好,

我正在寻找一款媒体转换器IC ,用于将以太网(RJ45)接口转换为光纤接口,反之亦然。  

转换器的另一个要求是将RS 485接口转换为光纤接口 ,反之亦然。

请为每个要求推荐一个更小,更便宜的IC,并让我知道一个IC支持这两个要求的可能性。

请推荐我。

Suvra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suvra,

    将RS-485转换为光纤可能不在本论坛讨论范围之内。

    然而,常见的介质转换器选项是DP8.3849万IF,用于从100Base-FX (光学介质)转换为100Base-TX (100M以太网RJ45)。

    如果需要从1000M以太网进行转换,则必须使用连接到光纤收发器的DP8.3867万设备创建介质转换器。

    有关DP8.3849万介质转换器参考设计,请参阅此链接: www.ti.com/.../TIDA-0.0306万

    此致,