This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:REFCLK条件

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/667131/sn65dsi84-refclk-condition

部件号:SN65DSI84

大家好,

您能告诉我们   使用外部参考时钟(REFCLK)时的REFCLK电压电平吗?

 在REFCLK上是否正常为1.1V?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Orio-San,  

    REFCLK端子的高级控制信号输入电压为0.7 ×VCC。 因此,考虑到VCC为1.8V,  REFCLK中被视为高电压的最小输入电压电平为1.26V。  

    此致,

    Joel