This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:联动模式

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/664079/tusb4020bi-ganged-mode

部件号:TUSB4020BI

你(们)好

我有一个关于拼合模式的问题

如数据表中所述,如果联动/SMBA2/HS_UP引脚为低电平,则功率单独控制。

这是否意味着单独检测和保护过电流保护?

 (如果检测到端口1,则OC端口2不受影响。 正确吗?)

此致,

山本浩二

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamamoto-san

    正确。 如果在加电时,联动/SMBA2/HS_UP端子电压过低,则联动模式将被禁用,并且过电流和端口电源控制将被单独切换。

    因此,如果通过OVERCUR1z终端检测到过电流事件,TUSB4020BI将只声明PWRCTL1终端和其他端口不应受到影响。

    此致,
    豪尔赫