This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SN65HVD77:如何计算端接电阻

Guru**** 1825110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/661275/ccs-sn65hvd77-how-to-calculation-for-termination-resister

部件号:SN65HVD77

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我的客户想使用此设备。

请告诉我如何计算终止余额。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常T (r)为120欧姆- RS485标准中提到了这一点,但没有特别要求。 如果整个电线长度的传播延迟小于1位的宽度,则可能无需终止。 如果您确实需要使用终端,则不应使用低于90欧姆的电阻。

    欲知详情,请访问 :e2e.ti.com/.../rs-485-basics-when-termination-is-necessary-and-how-to-do-it-properly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan San

    感谢您提供信息。
    您告诉我,它不应使用低于90欧姆的电阻。
    使用该值的原因是什么?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    没问题。
    RS485电缆的典型阻抗为120欧姆。 如果您的终端不匹配,反射系数将会更高,从而产生更大的噪音信号。

    如果读者希望更好地理解,我将把它作为一项任务留给读者,研究"传导线信号的反射"。