This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:链接TUSB8041时的定时顺序限制

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092299/tusb8041-timing-sequence-restriction-when-chaining-tusb8041

部件号:TUSB8041

大家好,

下面是有关TUSB8041应用程序的一些问题,期待您的回答。 非常感谢!

1.如下图所示,使用TUSB8041时, 链式设备是否有任何定时顺序要求?

 

2.对于下行端口电源,在当前应用中,下行设备的Vcc/Vbus不受TUSB8041控制,也不总是通电。 TUSB8041电源和其下游设备的Vcc/Vbus之间是否有定时顺序要求?

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rayna,

    1. USB集线器/设备在开机之前不会被检测到。  请注意,连接到集线器的USB_VBUS输入是一个检测输入,不应连接到电源导轨,只有在连接活动主机时,该输入才应为高电平。

    2.集线器只有在通电后才能检测到设备。

    此致,

    JMMN