This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020b故障排除

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/587147/tusb4020bi-tusb4020b-trouble-shooting

部件号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他部件:AM3352

您好,每位专家,

操作系统:WinCE 6.0

SoC:AM3352

现在,集线器下行端口可以识别键盘/鼠标或其他USB设备。

1.1 和VDD33没有问题。 24MHz X-tal也能正常工作。 Grstz pin place 1uF,通电复位大于3ms。

是否有其他检查点需要注意?

WinCE是否需要USB集线器驱动程序? <=我不确定。

原理图作为附加文件。

请分享您的经验,非常感谢~

e2e.ti.com/.../1563.USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的,您的WIN CE需要USB驱动程序支持。
    您是否遇到问题? 您能详细说明吗?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias:

    我可以知道引脚"SMBUSz"吗?

    我们将此引脚保留为"NC"并将其拉下。集线器无法工作。

    我拔出此针脚,集线器可以工作,为什么?

    未填充EEPROM。

    现在没有SoC的i2c总线控制集线器。

    非常感谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    向下拉SMBUSz时选择SMBus模式,在此模式下,必须清除CFG_ACTIVE位以稳定上游连接。

    您必须保持此销常闭或拉高。

    请参阅数据表中的8.5 3部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我明白了,非常感谢~