This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:如果连接到VDD而不是无连接,则存在对引脚19和22的风险

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093304/ds15br400-risk-to-pins-19-and-22-if-connected-to-vdd-instead-of-no-connect

部件号:DS15BR400

嘿,团队成员-你能看看下面的内容吗?

将VDD连接到DS15BR400TSQ/NOPB的引脚19和22 (标记为“无连接”)有什么风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    这两个针脚未内部连接。 应该不是问题。

    此致,Nasser