This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:杂散电容器的值

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093243/pca9306-the-value-for-stray-capacitor

部件号:PCA9306

大家好,

我想使用I2C电压电平转换器,
对于上拉电阻器,我可以理解该值应由上升 和杂散电容器确定。
我想问如何计算电容器的值或如何测量?
因为这个电容器来自印刷电路板,布局等,我不知道确切的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,James:

    如果您谈论的是总线电容,则此值由多个源组成:

    1. 首先,您要了解实际总线引脚的电容。 这些是连接到总线的每个设备的SDA/SCL引脚。 每台设备的数据表中都应有一个值,告诉您它将添加到总线的预期电容。
    2. 接下来,您将看到轨迹/电缆的电容。 根据您将所有I2C设备相互连接的方式,这可能是两者的混合。
      1. 对于痕量电容,您需要您的痕量的多个细节,以便获得非常准确的测量值,
      2. 我想这就是您谈论杂散电容时的意思。 但是,这些值很难获得,尤其是在您不设计PCB的情况下,因此对于窄轨迹,很好的估计值是每厘米0.8pF。 铜的电容大约为每cm^2 20 pF,每个通过都在0.5 pF周围。
      3. 现在,如果您的迹线进入电缆,您必须找出每米电缆的电容。 这种情况因电缆而异,因此我会向您的电缆制造商咨询。 电缆上的任何连接器很可能也会有自己的附加电容。
    3. 最后,如果您以滤波的形式添加任何电容,您也必须将其添加到中。

    这应该是I2C总线上的所有电容源。 必须考虑所有这些因素,以确保您不会超过I2C规范。

    最佳,

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的申请。 这些信息对我很有帮助。