This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万J:数据传输时链路状态丢失

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093124/dp83848j-link-status-lost-on-transmit-of-data

部件号:DP8.3848万J

尊敬的TI: 我正在使用ARTY A7100T包,并在其中安装PHY。

PHY的 基本模式状态寄存器和 PHY状态寄存器显示正确的链路状态。 我可以插入和拔下我的电缆,它会相应地显示出来。 但我注意到,当我通过MAC发送数据包时,寄存器指示链路已断开。 它再次快速显示已连接状态。  

PHY打开
Tx 42字节
PHY关闭
PHY打开
Tx 42字节
PHY关闭
PHY打开

这是正常的吗?还是我可能做错了什么? 我为所有双工和速度选项启用自动协商。

此致,

Riaan Oosthuizen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Riaan,

    • 在数据传输过程中,您能否检查PHY的电源电压?
    • 848使用了什么时钟源? 晶体还是外部振荡器?
    • 您用于链接合作伙伴的是什么?

    --

    此致,

    林晓明