This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93:A版本与NO-A版本

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93, SN65LVDS93A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093286/sn65lvds93-a-version-vs-no-a-version

部件号:SN65LVDS93

大家好,

对于  SN65LVDS93 A版和非A版,我认为它们是P2P兼容的。 主要区别在于PCLK规格。 我们的应用PCLK = 55MHz, 我想我们可以同时使用这两种。 但当我们使用非A型时,面板图案将会异常。 您能否告诉我我们应该尝试哪一个部件?

此致,

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

     SN65LVDS93 和SN65LVDS93A版本的主要区别是支持的CLKIN规范,其中非A版本支持20MHz - 68MHz,A版本支持10MHz - 135MHz。

    如果输入时钟为55MHz,则这符合非A设备的规格,无需使用A或B版本。

    1)您能否详细说明异常面板显示的外观?

    2)针脚映射是否正确? 检查 SN65LVDS93 设备的输入和输出针脚的布线。

    当您将28位输入 SN65LVDS93 设备时,它将以数据表中图1中“电流周期”所述的格式输出LVDS数据:

    3)您能否检查显示屏数据表并确认LVDS输出与显示屏预期接收的内容匹配?

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    请参见下图。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    针脚映射似乎没有问题,因为正在显示视频,但某些显示屏上存在异常伪影。

    1)估计的故障率是多少(显示异常行为的设备的百分比)?

    2) 您能否要求客户在异常显示屏上探测发送至SN65LVDS93设备的CLKIN信号? 然后测量数据表中定义的以下参数?

    3)您是否还可以要求客户尽可能多地收集 数据,如数据表中的“切换特性”表中所述? 并尽量复制数据表中的随附数字?

    此设备相对简单,没有寄存器设置,因此问题可能是数据表中的某些规范在异常显示中不符合。 如果客户可以共享示波器屏幕截图或在表格中汇总数据,那么我可以帮助分析数据。

    4)是否也可以共享 SN65LVDS93设备的连接示意图? 我可以仔细查看并尝试发现任何异常。 如果您不愿意通过公共论坛分享原理图,则可以通过电子邮件将其发送给我。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    1.当 我们使用 第二个源时,故障率为100 % (5/5):SN65LVDS93DGGRG4。

    2.我们发现时钟触发器数据的类型是下降边缘,但CLKSEL是上升边缘。 因此,我们将CLKSEL从上升沿设置为下降沿,问题可以得到解决。

    为什么我们在A版本中没有解决这个问题。  

    黄色:时钟输入

    绿色:数据

    示意图

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    由于SN65LVDS93在100 % 速率下出现异常,因此这似乎是配置错误,而不是产品质量错误。

    我建议与客户验证视频源(处理器)是否已编程为发送与时钟信号下降边缘或上升边缘对应的并行视频数据。 我们的SN65LVDS93设备的CLKSEL引脚需要进行配置,以匹配视频源的采样时钟设置(上升沿或下降沿)。

    在原理图中,确保只填充引脚17处的一个上拉电阻器,以使CLKSEL高或低。

    选择上升沿时使用SN65LVDS93A部件的原因可能只是巧合。 产品歪斜和个别差异可能恰好满足设备所需的设置时间和保持时间,并导致对正确的位进行采样。

    但处理器似乎正在发送与时钟信号下降沿对应的数据,因此 SN65LVDS93设备应配置为下降沿时钟,以便在所有设备上正常运行。

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    感谢您的帮助,以下是几个问题:

     

    1. SN65LVDS93A中的t7的规格是什么?
    2. SN65LVDS93A和SN65LVDS93的t7规范定义与系统使用方法之间是否存在差异?
    3. 如上所述,虽然HW CLKSEL设置错误,但SN65LVDS93A触发器数据正常。 t7规格是否出于主要原因?

     

    2) 您能否帮助探测异常显示屏上发送至SN65LVDS93设备的CLKIN信号? 然后测量数据表中定义的以下参数?

    3)您是否可以帮助探查数据表中开关特性表中提到的收集尽可能多的数据? 并尽量复制数据表中的随附数字?

    答案:

    SN65LVDS93:

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roy,

    1. 在 SN65LVDS93A数据表中,t7是CLKIN周期+/-0.1ns的一半。
      1. 以下是一个E2E线程,将进行更详细的介绍:  
      2. https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/47.501万/sn65lvds93a-t7-time?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN65LVDS93a%2520t7#</s>2520
    2. A版和非A版中的T7描述了完全不同的内容。非A版中的T7描述了从CLKIN上升/下降边缘到上升CLKOUT边缘的CLKIN延迟时间。 两个不同数据表中的参数没有直接关系。
    3. 如图所示,将CLKIN与输出参数进行比较。 如果CLKIN和输入数据信号符合数据表规格,则我希望输出时钟和数据也符合数据表规格。 因此,首先必须验证输入信号是否符合数据表规格,然后验证输出信号是否符合预期,这一点非常重要。

    您是否测量 了SN65LVDS93设备的CLKIN和DN参数?

    最佳,

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,您好!

    由于输入数据和时钟相同,我们猜测SN65LVDS93A IC是否由于t7规格不同而在应用中没有问题。

    你怎么看?

     

     您是否测量了SN65LVDS93设备的CLKIN和DN参数?

    [Roy]:是的,SN65LVDS93A和SN65LVDS93的输入端子上的CLKIN和DN相同。

    此致,

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    t7参数描述了非A和器件数据表版本中的不同内容。 在非A版本中,t7是CLKIN到CLKOUT延迟时间。 在A版本中,t7是CLKIN周期的一半。 在设备数据表的A版本中未明确定义CLKIN到CLKOUT延迟时间,但我希望该值介于4-5ns之间。

    从示波器屏幕截图看,CLKIN的下降边缘触发器似乎是合适的设置,因为似乎符合t_su和t_hold。 您的客户可能已获得上升边缘CLKIN触发器在A版本中偶然工作,其中设备的余量允许在测试的系统中满足t_su和t_hold规格。 但为了在所有开发的系统中获得一致的结果,我建议将CLKIN配置为在下降边缘触发。

    最佳,

    Justin Phan