This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万J:关于保留引脚连接。

Guru**** 2928940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1093917/dp83848j-about-reserved-pin-connection

部件号:DP8.3848万J

大家好,

在数据表中,保留引脚(8,9,10引脚)必须保持未连接状态。  

如果将此引脚上拉至电阻为4.7千欧的VCC,是否有任何影响?

我们的客户设计参考了商业EVM。 并且,在EVM中,DP8.3848万J的保留引脚上拉至VCC。

所以他们想知道是否有任何问题。  

如果您对此有任何信息,请让我分享。

此致,

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama,

    感谢您与我们联系。

    您能否向我指出正在讨论的EVM的网页或原理图?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    EVM由日本制造商制造。 所以网页只有日语。  

    EVM网站 ://www.apnet.co.jp/product/superh/ap-sh2a-4a.html#down

     此示意图仅对 购买者开放。 我会询问客户是否可以分享该原理图。  

    此致,

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama,

    我认为我们不能通过引脚8通过4.7千欧连接到VCC来验证设计。

    既然您提到您的设计是通过电阻器连接到VCC,我们是否可以移除电阻器以使保留引脚断开连接?

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    客户认为保留的PIN应打开。 这样他们就能够拆除电阻器。

    如果您可以对该设计发表一些意见,我们希望得到您的意见。

    客户向我介绍了该原理图。 我可以 通过脱机电子邮件与您分享吗?  

    此致,

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama,

    当然,请通过电子邮件分享该示意图。 我已向您发送连接请求。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:

    感谢您的连接请求。

    我在四天前给您发送了一封电子邮件。 我希望您能收到它。

    此致,

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Teritama,

    已通过电子邮件回复您。

    --
    此致,
    Gokul。