Other Parts Discussed in Thread: ADS1293
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
在“线程:ADS1293”中讨论的其他部件主席先生,我正等待你就我的问题作出回应。
我还想问以下问题, 我曾经运行过上面的程序,并得到了下面图1和图2中所示的导联1和导联2的数字数据形式的输出。

但是,对于第二天的实验,我没有得到下面图3所示的导联1或导联2上的数字(在这种情况下,我没有将DRDYB引脚连接到覆盆子PI上的任何引脚)。

然后,我将DRDYB引脚连接到Raspberry PI上的引脚22,并在图4中获得此输出。 在该输出中,导联1和导联2产生的数量相同。

感谢您的帮助和理解。