请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP8.3869万HM 您好,
在我们的设计中,我们使用DP8.3869万HMRGZT在双电源模式下操作,SGMII至铜1G,电缆长度10 m ,最高温度- 85°C
VDDIO = 3.3V
VDD1P1 = 1.1V
VDDA1P8=常闭
VDDA2P5 = 2.5V
在数据表中 ,没有 单独的电源电流消耗,请提供每个导轨的电流消耗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在我们的设计中,我们使用DP8.3869万HMRGZT在双电源模式下操作,SGMII至铜1G,电缆长度10 m ,最高温度- 85°C
VDDIO = 3.3V
VDD1P1 = 1.1V
VDDA1P8=常闭
VDDA2P5 = 2.5V
在数据表中 ,没有 单独的电源电流消耗,请提供每个导轨的电流消耗。