This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万E:建立链接失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092211/dp83867e-unsuccessful-to-established-link

部件号:DP8.3867万E
主题中讨论的其他部件: MSP430F5529

您好,

客户在使用此IC连接旧PCA时遇到新PCA问题。 请参阅下面的详细信息。

"

我使用的是DP8.3867万以太网IC,但在创建设备链接时遇到问题。 类似DP8.3867万ERGZ-R-EVM的产品是否有帮助? 我能否将其连接到被测试的PC主板并使用它来帮助解决我的问题。

我们有一个现有的合格以太网PCA,该PCA用于与我们的新PCA通信,后者配备了DP8.3867万。 与我们的新PCA建立链接的多次尝试都未成功,我们希望能够使用一些工具来轻松监控信号,并在我们的新PCA上读/写IC的寄存器。

我看到有一个用于USB到MDIO的Linux驱动程序 ,这是否是调试此问题的更好选择?

"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    是867 EVM对调试很有帮助。 867 EVM是可通过USB对MDIO进行编程的独立电路板。

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hillman:

    刚刚收到客户的回复,并有一些后续问题,请参阅以下详细信息。

    “如何将MDIO从EVM连接到主板的MDIO?  直接连接到clk和mDIO? 是否需要其他类型的接口?  EVM上是否有要使用的输出连接器/端口?  最好快速勾画出设置的示意图"

    提前感谢您的参与

    此致,
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    • 连接MDC,MDIO和接地针脚 应足够用于MDIO用例。  
    • 不需要额外的接口
    • 红色圆圈是EVM板上的输出连接器/端口。 下面是图表:

    客户是否使用前导板读取寄存器? 如果是,请向客户展示以下USB至MDIO用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf?ts=1649876221246&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FUSB-2-MDIO%253FkeyMatch%253DUSB%2BTO%2BMDIO

    --

    此致,

    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hillman:

    刚刚收到客户的回复,请参阅以下详细信息。

    因此,如果我使用Launchpad,为什么不使用 MSP430F5529上的输出MDIO和MDC连接 ,并使用这些连接直接连接到我的PHY芯片并读/写寄存器?

    此致,
    Maynard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maynard,

    我不确定我是否正确理解您的问题。 客户是否计划在自己的PCB上输入MSP? 如果是这样,他们可以直接将MDC和MDIO引脚连接到PHY和MDC和MDIO引脚之间,但确保MDIO引脚上有上拉电阻。

    --

    此致,

    林晓明