https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1092304/tusb4041i-grstz
部件号:TUSB4041I大家好,
我有三个关于TUSB4041I GRSTz-pin的问题。 请您看看下面的内容吗?
问题1:
数据表的第7.6 部分陈述如下。
这是否意味着VDD11在VDD33之前稳定为10usec,不需要GRSTz声明?
问题2:
GRSTz引脚由CPU的GPIO控制。 因此,在VDD/VDD33电压上升期间,它处于Hi-Z (H级)状态。 是否可以在uboot后输入3毫秒(或更长) L级脉冲?
问题3:
当GRSTz引脚被下拉并保持重置状态时,VDD (1.1V)遇到非常大的电流。 是预期的吗?
此致,
库鲁米