请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCAN1164-Q1 大家好,
有一个很好的新产品,我们采用了DIN TCAN1164-Q1
有一件事需要您的支持!
您是否会帮助我和我的客户提供TCAN1164-Q1应用说明,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
有一个很好的新产品,我们采用了DIN TCAN1164-Q1
有一件事需要您的支持!
您是否会帮助我和我的客户提供TCAN1164-Q1应用说明,谢谢
您好,Kygo,
数据表中的图11-1显示了此设备的典型应用数据。 这只是使用设备的可能应用程序的高级方框图。 客户应用程序看起来是否与此明显不同? 他们是否对TCAN1164的使用案例有特殊的疑问或顾虑?
我们没有计划发布专门针对此设备的应用说明,因为我们有其他内容解释了该设备提供的一些特定功能。 例如 ,Q&A Watchdog Overview and Configuration (Q&A监视器概述和配置)应用程序注释详细说明了监视器功能的用法。 是否有客户需要更多信息的特定功能?
此致,
Eric Schott