This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:用于IEEE 1588的SFD,同步控制和同步倾斜寄存器

Guru**** 2455490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1097697/dp83869hm-sfd-for-ieee-1588-registers-for-sync-control-and-sync-skew

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件:DP8.3869万

我们正在考虑将DP8.3869万用于1000BASE-X (光纤)应用。 我们正在寻找有关使用GPIO线路指示RX和TX上的SFD 以实现IEEE 1588同步的更多信息。

在介绍此功能的数据表的第25页上,它显示"在以1000-MB模式建立链接之前,同步FIFO控制寄存器(寄存器地址0x00E9)
必须设置为值0xDF22"。  在第26页上,它还显示"当DP8.3869万HM在1000-MB主模式下运行时,可估计RX_SFD脉冲的变化
使用歪斜FIFO状态寄存器(寄存器地址0x0055)位[7:4]"。  

但是0x00E9或0x0055都未在9.6 部分的注册表映射中列出。 在哪里可以找到有关寄存器0x00E9和0x0055的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我已经向团队提出了问题,如果下周没有,我将在几天内得到答复。  

    最佳,

    Alon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    请参见下图了解寄存器描述。  

    最佳,

    Alon