大家好,
我的客户使用TPS6.5988万DK编写电路板应用。
端口A和端口B是接收器。
客户使用不同的电缆连接到NB。
引脚C电缆:引脚分配C电缆(类型C至类型C)
引脚E电缆:引脚分配E电缆(DP至类型C)
当他们使用针脚C电缆并插入端口A时,端口A的Vbus上具有20V电压。
当他们使用PIN E电缆并插入端口A时,端口A只有0.65V。
以下是我的客户问题。
1) 对于针脚C电缆,行为正确,Vbus具有20V。 但是,为什么我的客户使用PIN E电缆,Vbus只有0.65V,他们的CC日志没有显示任何内容,请参阅附件。
2) 我的客户想知道,我们的PD控制器GPIO事件是否 有检测PIN E电缆插入的方法。 我搜索我们的GPIO事件表。但我不确定哪种GPIO事件可以满足我的客户请求。
端口0 AMSEL事件, 端口0 DP模式选择事件, 端口0 USB3事件, 端口0 DP或USB3事件。 请告诉我我可以使用哪种活动,谢谢。
我还将pjt文件放在E2E上。
e2e.ti.com/.../Lenovo_5F00_Desktop_5F00_to_5F00_Mars17_5F00_E_5F00_mode_5F00_VBUS_5F00_650mV.ccgx3e2e.ti.com/.../2022.0503万_5F00_Quisda_5F00_Mars17_5F00_988DK_5F00_6_5F00_3_5F00_3_5F00_f907_5F00_14_5F00_10.pjt