This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万I:X1电容

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099072/dp83848i-x1-capacitance

部件号:DP8.3848万I

大家好,

查看使用具有50MHz时钟输入的DP8.3848万I。 振荡器可以驱动的最大负载为15pF。 关于50MHz振荡器,我只能看到它应该是一个CMOS器件。 我们是否为X1引脚提供额定负载电容?

谢谢!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我们没有此数据。 我们最好的建议是使用IBIS模型来模拟设置。

    此致,

    Gerome