This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:通过ALP工具测试的通信链路,如何将此测试集成到客户的固件中?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099498/ds90ub953a-q1-communication-link-tested-by-alp-tools-how-to-integrate-this-testing-into-customer-s-firmware

部件号:DS90UB953A-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

尊敬的先生:

ALP工具使用I2C来通信UB954和UB953,然后获得测试结果,通信质量非常重要。

因此,我计划 将此测试集成到固件中,然后固件可以执行自检。

TI能否就此提供指导?

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:  

    在ALP中,需要迁移到独立固件/软件的具体操作是什么?

    ALP中的所有信息/设置都通过寄存器写入和通过I2C从SER和DES直接访问/配置。

    此致,  

    Logan