This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:启动环回中的链路-链路状态位

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1099120/dp83tc812s-q1-initiate-link-in-loopback---link-status-bit

部件号:DP83TC812S-Q1

您好,

我有一个关于DP83TC812S PHY的环回模式的问题。 有几种不同的回送模式(MII,PC,数字,模拟等…)。 当我将设备置于环回模式时,我也会失去同步(BMSR寄存器,位2)。 我想知道是否存在不干扰链路状态的环回模式。 如果没有,我想知道是否有办法启动链接过程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于面向MAC的(来自MAC并重定向回MAC的数据)回送模式PC,数字和模拟,PHY将显示链路过高。 但是,这也有一些说明。 PHY声称已连接的链路与自身相连。 它不会与电缆另一侧的链接伙伴(如果适用)链接。 链路状态位也是锁存低位。 这意味着,为了准确描述链接,此登记簿需要阅读两次。 这是因为PHY在设置环回时最初断开了链路,一旦成功实现环回,就会建立链路。  

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等人。 是否有办法启动与外部合作伙伴的链接流程。 我正在将PHY置于回送模式并执行简单的回送测试。 传输几个字节。 在我确认接收到字节后,我将PHY重新置于正常模式。 之后,我想阅读BMSR寄存器中的链接状态位。 遗憾的是,链接状态位似乎需要一段时间才能更改为1。 将PHY重新置于正常模式后是否有办法启动链路进程。 这似乎需要一段时间,我没有找到控制或启动它的方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    为清晰起见,您在PHY上实施了哪种类型的回顾(反向,模拟,数字,XGMII等)?

    此致,

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只运行XMII回送(将BMCR reg写入0x6100),但我愿意使用备用 回送模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简而言之,我最初想要做的是将PHY置入环回模式(任何环回模式... 我不是挑剔的人),也会获得有效的链接状态数据。 但我发现所有环回模式都暂时干扰链路状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    是否可以尝试反向回送? 这将从MDI获取数据,并将其通过PHY的某些块,然后通过MDI重新路由。 有关详细信息,请参阅数据表的8.3 .1.5 6部分。

    此致,

    Gerome