This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3869万HM:DP8.3869万HM

Guru**** 2455330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1101549/dp83869hm-dp83869hm

部件号:DP8.3869万HM
主题中讨论的其他部件:DP8.3869万

您好,

我们在RGMII-SGMII模式下使用DP8.3869万芯片。 框图随附以供参考。 RGMII连接到Xilinx MPSoC PS和SGMII的MAC
接口通过背板连接到以太网交换机(BCM5.3312万)。 我们无法实现从主板到LP的通信。

进行了以下实验。
1.写入REG(0xC00)= 0x0140时,检测到链路状态。 在尝试ping时,我们可以观察到达LP的数据包(使用Wireshark)。
在对交换机进行进一步评估后,我们可以看到数据包从LP到达SW,但没有到达Xilinx MPSoC MAC。 我们是否在1000BaseFX端缺少要配置的内容?
2.我们遵循了链接 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/108.0094万/dp83869hm-dp83869-in-rgmii-sgmii-mode-does-not-work-at-中8.3869万中提到8.3869万提到的寄存器转储。100 m ?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=RGMII%2525252520To%2525252520SGMII%2525252520SGM20BRIDI%2525252520# ,2525252520,但25.2525252亿但无法25.2525252亿无法实现太多。
3.我们在XilinX-MAC,TI PHY (RGMII和SGMII端),BCM5.3312万上强制使用1000Mbps。 没有运气。

如果可以尝试其他方法,请告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tauro,

    我想仔细检查我的理解是否正确,以便进行进一步调试。 我不确定我的理解是否正确,如果我错了,请更正我:

    • 您是否能够检测到连接至DP8.3869万板的链路?  您是否能够检测到从链路合作伙伴到DP8.3869万板之间的链路?
    • 您可以检测到SW中接收的数据包,但无法检测到任何发送到PS的数据包?
    • 您能否读取寄存器006E 以查看您是否处于RGMII-SGMII桥接 模式? 我无法打开您提供的链接,因此无法访问您的注册转储。
    • 您是否考虑过RGMII的对齐和移动模式? 请参阅寄存器0x32?

    --

    此致,
    林晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6406.register_5F00_dump.txt

    您好,Hillman:

    我已附上TI PHY的寄存器转储以供您参考。

    对于您的查询,

    1.我们能够检测电路板到LP之间的链路

    2.是的, 我们 能够检测到SW中接收的数据包,但无法检测到发送到PS的任何数据包

    3.我们在RGMII上尝试了对齐和移动,结果仍然相同。

    谢谢!

    德利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    --

    此致,

    林晓明