请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCA9306 大家好,
至于数据表“8.1 2正确的器件设置”,有一些设置示例通过200kΩ Ω 电阻器将EN和Vref2端子连接到Vcc2,但200kΩ Ω 的容差范围? (例如,建议在180kΩ Ω 和220kΩ Ω 之间使用等)
在数据表设置示例中,Vcc1 =+1.8V,Vcc2 =+VccV 3.3 ,当我们使用Vcc1 =+3.3V,Vcc2 =+5V条件时,您是否在+3.3V和+5V条件下具有最佳电阻值条件? (设置示例中的电压间隙为1.5V (3.3V-1.8V),我们条件下的电压间隙为1.7V (5V-3.3V)。 我认为1.5V和1.7 V之间没有区别)
此致,
Tom Liu