This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:为什么TX输出处的SCL差分对引用VDD?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1102941/p82b96-why-is-scl-diff-pair-at-tx-output-referenced-to-vdd

部件号:P82B96

我正在研究这种双向缓冲器在I2C汽车应用中的使用,它的 电缆长度很长。  数据表显示了采用GND双绞线排列的SDA TX数据 ,但显示了引用VDD的SCL TX数据。  为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SCL/SDA信号不能相互配对,这一点很重要,以防止噪音。

    GND和VDD都是低阻抗信号。 您可以使用两条GND线,每条线对应一条,但您需要为VDD增加一条线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有为从端的缓冲器重新分配电源,而是由 主控提供。  我明白了,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens的帮助!

    豪尔赫

    如果您有任何其他问题,请告知我们。

    此致,

    Eric Hackett