请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UB941AS-Q1EVM 主题中讨论的其他部件:DS90CF384A, DS90UB941AS-Q1, DS90UB948-1
各位专家,您好!
你好。 请在以下查询中寻求帮助:
我正在尝试将MIDI-DSI转换为RGB显示接口,但我发现它令人困惑,我认为最好是要求澄清,以确保我不订购错误的产品。 目前我相信我可以使用"DS90UB941AS-Q1"将MIDI-DSI转换为FPD链路III 然后,我可以使用"DS90UB98-Q1"将FPD链路III转换为LVDS。 最后,我可以使用"DS90CF384A"将LVDS转换为RGB。
我想澄清一下,这种方法实际上是符合我的目的,或者如果我误解了任何芯片的功能的话。
我亦关注到每一个晶片都是连在一起的,或它们有可能不能配合工作,或信号会因转换次数而失真。
我还想问一下,您是否有一些产品能够以更简单的方式实现我的目标。
谢谢你。
此致,
Archie A.(Archie A.