This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH940N-Q1:Rx_LOCK启用锁定硬件引脚的影响

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UH940N-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1103644/ds90uh940n-q1-rx_lock-enable-effect-on-lock-hw-pin

部件号:DS90UH940N-Q1

您好,

根据DS90UH940N-Q1数据表设置RX_LOG_MODE = 1,当设备链接至串行器时,将导致RX-LOCK断言,即使如此
未发送活动视频。

这意味着当设备链接到串行器时,仅设置常规状态寄存器(地址= 1Ch)位0
未发送活动视频,或者寄存器1C位0和硬件锁销也将设置?

寄存器1C位0和硬件引脚锁(IC的引脚1)是否同步?

此致,

普拉萨德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasad:

    寄存器0x1C的位0和硬件引脚锁(引脚1)同步。 这意味着,如果RX_LOG_MODE=1,则当设备链接到串行器时,寄存器0x1C的位0和硬件锁引脚都将为1 (逻辑高),即使没有发送活动视频。 如果您有任何其他问题,请告诉我。

     

    此致,

    Ryan