请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DS90UH940N-Q1 您好,
根据DS90UH940N-Q1数据表设置RX_LOG_MODE = 1,当设备链接至串行器时,将导致RX-LOCK断言,即使如此
未发送活动视频。
这意味着当设备链接到串行器时,仅设置常规状态寄存器(地址= 1Ch)位0
未发送活动视频,或者寄存器1C位0和硬件锁销也将设置?
寄存器1C位0和硬件引脚锁(IC的引脚1)是否同步?
此致,
普拉萨德。